FAQs durchsuchen
Was ist der Unterschied zwischen Standby Timeout und Power Saving Timeout in Verbindung mit den Einstellungen der Harmony eXLhoist Funkfernbedienung?
Um Energie-, Akku- und Laufleistung der Funkfernbedienung zu beeinflussen, gibt es die Möglichkeit, die Funkfernbedienung automatisch in verschiedene Betriebszustände zu setzen.
Diese Einstellungen werden mit Hilfe der Harmony eXLhoist Software umgesetzt:
1. Standby: das eXLhoist Bediengerät wird in Stop Modus geschaltet und
muss über die Ein-Taste neu gestartet werden
2. Power Saving: das eXLhoist Bediengerät wird komplett ausgeschaltet;
d.h. die eingestellten Zeiten (Standby und Power Saving) addieren sich.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: