Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie groß sind die Toleranzen bei der Netz- und Steuerspannung des ATS480?

Die Netzspannung des ATS480 darf 208VAC bis 690VAC betragen bei einer Frequenz von 50Hz/60Hz.
Die Toleranz ist dabei -15% und +10%, das heißt minimal 177VAC und maximal 759VAC sind zulässig.

Die Steuerspannung des ATS480 an den Klemmen CL1 und CL2 darf 110VAC bis 230VAC betragen.
Die Toleranz ist dabei -15% und +10%, das heißt minimal 93,5VAC und maximal 253VAC sind zulässig.

Achtung:
Die Steuerspannung unterscheidet sich an der Stelle zu dem Vorgängermodell ATS48*Q.
Hier konnte eine Steuerspannung von 415VAC +10% Toleranz angelegt werden.