Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Optionskarten sind mit dem Sanftanläufer ATS480 kompatibel?

Folgende Optionskarten sind mit dem Sanftanläufer ATS480 kompatibel:

VW3A3608 CAN Open Daisy Chain Modul

VW3A3618 CAN Open SUB-D Modul

VW3A3628 CAN Open Schraubklemmleiste

VW3A3607 Profi Bus Modul -> die Optionskarte benötigt mindestens die Firmware V1.16IE08

VW3A3647 Profinet Modul -> nicht kompatibel mit der ersten Firmwareversion V1.1IE01 des ATS480

VW3A3720 Ethernet IP / Modbus TCP Dualport Modul -> die Optionskarte benötigt mindestens
die Firmware V2.1IE28

Zur Beachtung:  das Modul VW3A3721 wird nicht für den ATS480 zur Verfügung stehen.