Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist bei einer SoMove Verbindung über Modbus TCP ab der Firmware V3.4 beim Altivar ATV930 / ATV950 zu beachten?

Auf Grund der Cybersicherheit ist es beim Altivar ATV930 / ATV950 ab der Firmwareversion >V3.4 notwendig,

einen Username und ein Passwort einzutragen,

um eine Verbindung über Modbus TCP und der Software SoMove aufzubauen.

Beim Verbindungsaufbau erscheint folgendes Fenster:

Image1

Die Zugangsdaten können über das Display wie folgt ausgelesen werden:

  • Im Hauptmenü das Menü 8 "Meine Einstellungen" auswählen.
  • Dort den Punkt 8.7 "Webserver" aufrufen.
  • Das Passwort ist dort unter dem Punkt "Standard Pwd Eth. Em_bd" zu finden.
  • Der Username ist "ADMIN"