Wie können wir Ihnen heute helfen?

In welcher Einbaulage darf der Sanftanläufer ATS480 montiert werden?

Der Softstarter ATS480  ist für den vertikalen Einbau in Schränken mit einem Winkel von ± 10° zugelassen.

Bild1


Die Mindestabstände sind wichtig, damit die Kühlluft von unten nach oben am Gerät zirkulieren kann. Diese Abstände sind für alle Geräte in der Nähe

des Softstarters, wie z. B. Leistungsschalter, Sicherungen, Schütze oder Bypass-Schütze, einzuhalten.

Beachten Sie bitte, dass der Sanftanlasser nicht oberhalb von Heizelementen installiert werden darf.

Bild2


Die Montage in horizontaler Einbaulage ist nicht zugelassen.

Bild3