Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie groß ist die Verlustleistung beim Softstarter Serie ATS480?

Die Verlustleistung ist von der Baugröße und der Leistung des Sanftanläufers abhängig.

Die genauen Daten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:


Bild1


Die Lüfter schalten ein, sobald die Temperatur des Kühlkörpers den Wert von 50°C (122°F) erreicht.

Die Lüfter schalten aus, sobald die Kühlkörpertemperatur unter 40°C (104°F) fällt.


Wenn der ATS480 über ein Bypassschütz gebrückt wird, beträgt die Verlustleistung 25W bei ausgeschalteten Lüftern,

mit eingeschalteten Lüftern max. 110W.