Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie wird das Offline-Menü eines Panels geöffnet?

Um das Offline-Menü eines Pro-face Panels zu öffnen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

  • Berühren Sie innerhalb von 0,5 Sekunden die obere rechte und dann die untere linke Ecke oder die obere linke und untere rechte Ecke des Bildschirms (innerhalb eines Bereichs von 40 Pixeln).

1

  • Wenn das Systemmenü angezeigt wird, klicken Sie bitte auf Offline

2


Hinweis:
Wenn das Systemmenü nicht angezeigt wird, wurde in GP-Pro EX unter [Display Unit] → [Menu and Error Settings] die Eigenschaft [Show System Menu] auf [Do not Display] gesetzt.
Ändern Sie die Einstellung, um das Systemmenü anzuzeigen, und übertragen Sie die Projektdatei erneut.