Welche Bedeutung hat die Fehlermeldung INFA (INF10) bei den Sanftanläufern ATS480?
Der Fehler INFA (INF10) ist ein interner Fehler der 24VDC Spannungsversorgung.
Bei dem ATS480 kann die Steuerklemme '+24' als Eingang oder Ausgang verwendet werden.
Bei Verwendung der Klemme '+24' als Eingang, also bei einer externen 24VDC Versorgung des Steuerteils,
wird die Klemme auf Unter- und Überspannung überwacht.
Der Fehler INFA wird ausgelöst, wenn die kundenseitige +24VDC Versorgung für mehr als 1 Sekunde außerhalb des Bereichs von 19VDC bis 30VDC liegt.
Bei Verwendung der Klemme '+24' als Ausgang, also zum Beispiel zur Versorgung der digitalen Eingänge,
wird die 24VDC Versorgung auf Überstrom überwacht.
Der Fehler INFA wird ausgelöst, wenn der angeforderte Strom länger als 1 Sekunde über 200mA liegt.
Wenn die Klemme '+24' nicht verwendet wird, kann auch eine Instabilität der internen 24VDC Spannungsquelle zu dem Fehler führen.