Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wozu wird das Kabel VW3A8127 beim Sanftanläufer ATS480 benötigt?

Das Kabel VW3A8127 ist speziell zum Flashen des ATS480 zu verwenden.

Mit diesem Kabel kann die Firmware des ATS480 über die serielle Modbusverbindung mit dem EADM-Tool aktualisiert werden.

Dabei ist die Geschwindigkeit im Vergleich zu dem Kabel TCSMCNAM3M002P deutlich höher.

Die Hardware vom ATS480 (serieller Modbus-Teil) ist so konzipiert, dass sie intern eine höhere Geschwindigkeit während des Flashvorgangs unterstützt.

Dies ist bei dem ATV340 ohne die integrierte Ethernet Schnittstelle nicht der Fall.

Für die Frequenzumrichter ATV600 und ATV900 wird das Kabel nicht benötigt, da die Geräte über die integrierte Ethernet Schnittstelle mit hoher Geschwindigkeit geflasht werden können.

Das Kabel VW3A8127 kann auch als Modbus-Kabel (wie TCSMCNAM3M002P) für die SoMove-Verbindung verwendet werden.

Das Hauptmerkmal ist aber das Aktualisieren der Firmware des ATS480 über den seriellen Modbus in hoher Geschwindigkeit.

Eine kurze Beschreibung befindet sich im Anhang.

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
ATS480_IS_Flashing_cordset_VW3A8127_JYT95921_00.pdf [1.16 MB]