Was ist bei der Montage des Sanftanlassers ATS480 gegenüber dem ATS48 zu beachten?
Bei der Montage des Sanftanlassers ATS480 kann derselbe Montageplan wie beim ATS48 verwendet werden.
Da Lochdurchmesser, Positionen und Befestigungsschrauben identisch sind, können dieselben Montagelöcher genutzt werden.
Auch haben ATS48 und ATS480 die gleichen Mindestabstände und maximalen Winkel.
Es sind keine Änderungen erforderlich.
Bei den Abmessungen des ATS480 gibt es leichte Unterschiede.
Der ATS48 und der ATS480 weisen die gleiche Breite und Höhe auf.
Allerdings ist der ATS480 tiefer als der ATS48 (Abmessung 'C' in der Abbildung).
Die Unterschiede bei der Tiefe können der folgenden Tabelle entnommen werden.