Im Anhang finden Sie eine Anleitung, wie eine SPS M580 in der Control Expert Software und ein Frequenzumrichter ATV930 direkt über das Display konfiguriert werden.
In diesem Beispiel wird eine M580 vom Typ BMEP586040 (FW V3.2) mit einer NOC Kommunikationskarte vom Typ BMENOC311.4 (SV>=2.11) verwendet.
Die Applikation für die M580 wurde mit der Control Expert Version 15.1 erstellt.
In diesem Beispiel wird eine M580 vom Typ BMEP586040 (FW V3.2) mit einer NOC Kommunikationskarte vom Typ BMENOC311.4 (SV>=2.11) verwendet.
Die Applikation für die M580 wurde mit der Control Expert Version 15.1 erstellt.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich