Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist die Standard IP-Adresse eines Advantys STBNIP2x1x NIM Buskopplers?

Die Default-IP-Adresse eines Advantys STBNIP2x1x kann aus der MAC-Adresse abgeleitet werden.

Die MAC-Adresse besteht aus sechs hexadezimalen Zahlenpaaren. Beispiel einer MAC-Adresse:

00-00-54-10-2D-11

Die ersten vier Zahlenpaare werden ignoriert, die letzten zwei Zahlenpaare werden in Dezimalzahlen umgewandelt und ergeben die letzten zwei Oktette der IP-Adresse. Die ersten 2 Oktette sind immer 10.10., daher ergibt die obige MAC-Adresse die folgende Standard IP-Adresse:
10.10.45.17