Was ist die Standard IP-Adresse einer M580 Steuerung?
Die Standard-IP-Adresse kann von der MAC-Adresse abgeleitet werden. Die MAC-Adresse befindet sich auf der Vorderseite der SPS.
Beispiel MAC-Adresse:
00-80-F4-E0-YY-ZZ
Die Default-IP-Adresse beginnt in den ersten beiden Oktetten mit 10.10. Hinzu kommen die letzten 2 Ziffern der MAC-Adresse, die von hexadezimal nach dezimal konvertiert werden, hier YY-ZZ.
Die IP Adresse wird somit zu
10.10.YY.ZZ