Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-Face: Kann der Dateiname der Sampling CSV Dateien verändert werden?

Sampling Daten können in Form einer CSV Datei auf einem externen Speichermedium gespeichert werden. Diese können dann per FTP übertragen werden. Um eine Normierung der Dateinamen zu ermöglichen, ist die Namensänderung der CSV Dateien nur begrenzt möglich.

Die Dateien beginnen mit SAM wie Sampling und einer fortlaufenden Nummer wie SAM00001 oder SAM00002 oder SAM00003.

Der Bezeichner SAM ist fest hinterlegt.

-     In der Programmiersoftware kann zusätzlich das Anhängen eines Datum- und Zeitstempels an den Dateinamen aktiviert werden.

-     Über das CSV Control word, welches in diesem Menü adressiert werden kann, ist die Nummer (0 bis 65535) hinter dem SAM veränderbar.

Das erste Wort dient dabei zur Auslösung der Speicherung, das zweite Wort kann verwendet werden, um die Nummerierung der Datei
zu ändern.

csv