Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist der Unterschied zwischen den Signalsäulen mit der Bestellreferenz XVBC2B3D und XVBC2B3DB?

Einen Unterschied zwischen den Signalsäulen mit der Bestellreferenz XVBC2B3D und XVBC2B3DB gibt es nicht.

Die Endung B wird als Logistikreferenz verwendet .
Es werden teilweise andere, interne Referenzen auf dem Etikett nach Werk hinzugefügt.
Die Bestellreferenz ist auf dem Etikett der Verpackung aufgedruckt.