Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird die Konfiguration einer BMXNOR0200 auf eine BMXNOR2200 migriert?

Das Modul BMXNOR0200 wird in Racks der SPS-Serie Modicon M340 eingesetzt. Wenn ein Projekt von einer M340 Anwendung zu einer Modicon M580 Anwendung konvertiert wird, muss ein BMENOR2200 verwendet werden. Die Migration wird wie folgt durchgeführt:

  1. Exportieren Sie die Konfiguration der BMXNOR0200 aus dessen Web Page und speichern die Konfigurationsdatei auf Ihrem Rechner
  2. Öffnen Sie ein neues Control Expert Classic M580 Projekt
  3. Projektieren Sie eine BMENOR2200
  4. Importieren Sie die Konfiguration der BMXNOR0200 in die BMENOR2200
    a
  5. Generieren Sie das gesamte Projekt