Sind die Hotfixes der Vorgängerversion von EcoStruxure Control Expert in der nächsten Vollversion von Control Expert enthalten?
Alle Hotfixes, die z.B. für EcoStruxure V15 veröffentlicht werden, sind in der nächsten Vollversion V16.0 enthalten. Voraussetzung ist, dass der Hotfix für eine der V15-Versionen nicht nach der Hauptversion V16.0 veröffentlicht wurde.
Welche zusätzlichen Hotfixes für Probleme aus älteren Control Expert Versionen ebenfalls in der aktuellen Version implementiert sind, finden Sie in den Release Notes der jeweiligen Version unter "Hotfix Integrated".
Die Release Notes von EcoStruxure Control Expert V16.0 sind dieser FAQ beigefügt.