Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist bei dem Verbindungsaufbau von der Software SoMove zu einer Profinetkarte des ATV320 zu beachten?

In den Firmwareversionen (ab dem Jahr 2021) wurde ein zusätzlicher Schutz eingerichtet.

Dadurch ist es nicht mehr möglich, sich direkt mit der Inbetriebnahme Software SoMove und der Profinetkarte VW3A3627 des ATV320 zu verbinden.

Es öffnet sich folgendes Fenster mit einer Passwort Abfrage:

Bild1

Das benötigte Passwort befindet sich auf dem Typenschild der Profinetkarte.

Damit die Verbindung auch wieder ohne Passwort Abfrage aufgebaut werden kann, gibt es zwei Möglichkeiten:

1.  Über die 7-Segment Anzeige des ATV:

  • CONF -> FULL -> COM -> CBD -> SEC -> SPOL = NO

2.  Mittels Modbus Programmierkabel "TCSMCNAM3M002P" und der Software SoMove:

  • Dabei muss die 'User Authentication' auf 'disable' gesetzt werden

Bild2