Wieso wird die Zelio NFC App für Android Versionen kleiner 10 nicht im Google Playstore angezeigt?
Dieses Verhalten ist ein Problem von Google Playstore.
Die Programme, die ursprünglich für eine kleinere Android- Version als 10 geschrieben wurden (Zelio NFC ist Anfangs für Android 4 geschrieben worden), stehen nicht mehr zum Download zur Verfügung.
Als Workaround gibt es eine Anleitung als PDF (englisch) mit einem Link zur Installationsdatei (APK- Datei) auf einem Schneider Electric Fileserver (siehe Attachment).
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich