Kann der Sanftanlasser ATS01 direkt mit der Netzspannung starten?
Der Sanftanlasser ATS01 ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.
ATS01N1* :
Der Sanftanlasser benötigt zwingend eine Hilfsspannung von 110..230V AC (Klemme CL1 / CL2) oder 24V DC (Klemme CL1/0 / 24V).
Diese Hilfsspannung muss gleichzeitig mit der Leistungsspannung eingeschaltet werden und startet den Hochlauf.
Beim Ausschalten werden die Leistungs- und Steuerspannungen ebenfalls gleichzeitig freigegeben.
Der Motor läuft ungesteuert aus.
Schaltungsbeispiel:
ATS01N2* :
Der Sanftanlasser erzeugt intern eine Steuerspannung von 24V DC (Klemme LI+).
Damit ist eine Ansteuerung über das Netzschütz möglich.
Eine Brücke zwischen LI+ und LI2 sorgt für den Anlauf sobald die Leistungsspannung eingeschaltet wird.
Schaltungsbeispiel: