Pro-face: Wo sind die verfügbaren Sprachpakete für die Software GP-PRO EX V4.09.500 zu finden?
Die für die Software GP-PRO EX V4.09.500 verfügbaren Sprachpakete sind im Anhang aufgeführt.
Die Sprachpakete sind sowohl mit der V4.09.450 als auch mit der V4.09.500 kompatibel.
Hinweis:
Sollten Sie die Sprachpakete für eine andere GP-PRO EX Version oder Unterstützung bei der Installation der Sprachpakete benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.
Die Kontaktdaten finden Sie unter folgendem Link