Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wofür Steht das "H" bei dem Edge I/O Modul NTSNEC1200H?

Das "H" am Ende der Produktreferenz des Edge I/O Island Netzwerkkopplers NTSNEC1200H steht für "Hardened".
Hardened Module sind Schutz lackiert und können dadurch bei anderen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden als Module ohne Schutzlackierung.

Das NTSNEC1200H kann bei -40°C bis +70°C eingesetzt werden, während das NTSNEC1200 nur bei -20°C bis +60°C Umgebungstemperatur eingesetzt werden soll.