Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie kann das Projekt in einer M580 Steuerung mit den aktuellen Variablenwerten gesichert werden?

Die folgenden 2 Systembits müssen nacheinander von 0 auf 1 gesetzt werden:

1. %S94 muss in der Mastertask verwendet werden.

2

2. %S66

3

Wenn während dieses Vorgangs eine M580-kompatible SD-Speicherkarte (BMXRMS004GPF) in den SD-Kartensteckplatz gesteckt wird, wird das Projekt zusammen mit den Anfangswerten auf der Karte gespeichert.