Wie wird ein Identitätscheck zwischen einem Ethernet-IP Teilnehmer und einer Modicon M580 Steuerung eingerichtet?
Fügen Sie dem DTM Browser die gewünschten DTM oder die EDS-Datei des Teilnehmers hinzu, der über Ethernet-IP mit der M580 kommunizieren soll:
Nachdem eine Ethernet-IP Verbindung konfiguriert wurde, kann im "Status" der Verbindung der Identity Check konfiguriert werden.