Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Bedeutung haben die Endungen S6, S6X und Y6 beim ATV630 / ATV930 ?

In Europa werden meist Geräte mit der Endung "N4" für 380V bis 480V Netzspannung eingesetzt und mit der Endung "Y6" für Netzspannungen von 500V bis 690V.

Für den nordamerikanischen Markt ( USA / Canada ) gibt es Geräte mit der Endung "S6 und S6X".

Geräte mit der Endung "S6" sind für Netzspannungen von 500V bis 600V ausgelegt; eine interne Drossel und ein EMV Filter sind eingebaut.

Geräte mit der Endung "S6X" sind für Netzspannungen von 500V bis 600V ausgelegt und haben keine interne Drossel und EMV Filter eingebaut.

Bezüglich UL / CSA ist die Verwendung eines Line Reactors bei Geräten mit der Endung "S6X" verpflichtend.