Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie werden beim Frequenzumrichter MX pro Festfrequenzen /Fixsollwerte eingestellt ?

Beim Frequenzumrichter MX pro können bis zu 16 verschiedene Fixsollwerte vorgegeben werden.

Dazu stehen bis zu vier digitale Eingänge zur Verfügung, über die die Drehzahlen wie folgt abgerufen werden können:

Image1

Beispiel:

Über die Digitaleingänge DI3 und DI4 sollen 4 Festsollwerte vorgegeben werden.

Der FU soll die Drehzahlen 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz und 40 Hz als Drehzahlsollwert erhalten.

Dazu sind im FU folgende Schritte einzustellen:

-   Parameter C1.1 auf "f-Sollwert1 [Hz]" einstellen.
-   Im Parameter C1.2 die gewünschte Frequenz in [Hz] einstellen. In unserem Beispiel werden 10 Hz eingegeben.
-   Stellen Sie im Parameter C1.3 die gewünschte Frequenz in [Hz] ein. In unserem Beispiel sind 20 Hz eingetragen.
-   Stellen Sie im Parameter C1.4 die gewünschte Frequenz in [Hz] ein. Im Beispiel werden 30 Hz eingegeben.
-   Stellen Sie im Parameter C1.5 die gewünschte Frequenz in [Hz] ein. Im Beispiel werden 40 Hz eingegeben.
-   Nun wird dem Parameter D2.1 der Digitaleingang DI1 als Start Rechtslauf und
dem Parameter D2.2 der Digitaleingang DI2 als Start Linkslauf zugeordnet.
-   Anschließend wird dem Parameter D2.3 die Funktion "Fix A" und dem Parameter D2.4 die Funktion "Fix B" zugeordnet.

Nun kann der Antrieb über die Digitaleingänge DI1 und DI2 im Rechtslauf bzw. Linkslauf gestartet und gestoppt werden.

Über die Digitaleingänge DI3 und DI4 können die vier verschiedenen Festdrehzahlen angewählt werden.
Zum Beispiel DI3 und DI4 für die Festdrehzahl 4 mit 40Hz.