Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was bedeutet die Meldung OPF2 beim Frequenzumrichter der Serie ATV320?

Der Motor ist nicht angeschlossen, das Ausgangsschütz (falls verwendet) schließt nicht schnell genug oder die Stromaufnahme des Motors ist zu gering.

Lösung:

  • Überprüfen Sie alle Ausgangsverbindungen vom Umrichter zum Motor.
  • Überprüfen Sie alle Motorparameter und stellen Sie sicher, dass die eingestellten Werte mit den Angaben auf dem Motortypenschild übereinstimmen.
  • Prüfen Sie, ob ein Ausgangsschütz oder Reparaturschalter zwischen dem Umrichterausgang und dem Motoranschluss vorhanden ist, der möglicherweise offen ist.

Wenn ein Ausgangsschütz verwendet wird, gehen Sie in das Menü CONF, FULL, FLT-, OPL und stellen Sie den Ausgangsphasenverlust auf Nein ein (die ENT-Taste muss 2 Sekunden lang gedrückt werden).

Bild1

Testen Sie den Umrichter ohne angeschlossenen Motor.