Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie kann eine Diagnose über das Display am Umrichter durchgeführt werden, wenn beim ATV320 die Meldung SAFF erscheint?

Über die 7-Segment Anzeige des ATV320 kann der Status der Sicherheitsfunktion geprüft werden.

Es ist im ATV320 der Parameter SFFE wie folgt aufzurufen:

MON- > SAF -> SFFE  aufrufen

Bild1


Die Bits haben folgende Bedeutung:

Bit0=1    Fehler bei PWRM-Konsistenz erkannt (PWRM-> 24V Versorgungsspannung)

Bit1=1    Fehler in Parametern von Sicherheitsfunktionen erkannt

Bit2=1    Der automatische Test der Anwendung hat einen Fehler erkannt.

Bit3=1    Die Diagnoseüberprüfung der Sicherheitsfunktion hat einen Fehler erkannt.

Bit4=1    Die Diagnosefunktion der Logikeingänge hat einen Fehler erkannt.

Bit5=1:   Erkannter Fehler der Sicherheitsfunktionen SMS oder GDL
(Details unter [Sicherheitsfehler-Unterregister 4] SF04 Register Seite 69)

Bit6=1   Anwendungs-Watchdog-Management aktiv

Bit7=1   Fehler in Motorsteuerung erkannt

Bit8=1   Fehler in interner serieller Verbindung erkannt

Bit9=1   Fehler bei Aktivierung der Logikeingänge erkannt

Bit10=1 Die Funktion „Sicher abgeschaltetes Drehmoment“ hat einen Fehler ausgelöst.

Bit11=1 Die Anwendungsschnittstelle hat einen Fehler der Sicherheitsfunktionen erkannt.

Bit12=1 Die Funktion „Sicherer Stopp 1“ hat einen Fehler der Sicherheitsfunktionen erkannt.

Bit13=1 Die Funktion „Sicher begrenzte Drehzahl“ hat einen Fehler ausgelöst.

Bit14=1 Die Motordaten sind beschädigt.

Bit15=1 Fehler im Datenfluss der internen seriellen Verbindung erkannt

Weitere Information können Sie mit der Inbetriebnahmesoftware SoMove aus dem ATV auslesen.