Wie verhält sich der Lüfter des Leistungsteils bei den aktuellen ATV-Schaltschrankausführungen ATV-Prozess bei „STO“?
Die Netzlüfter und die Lüfter der Bremseinheiten werden abgeschaltet, wenn die Pulsweitenmodulation (PWM) deaktiviert wird (Zustand: STO=Safe Toque Off).
Bei den ATV-Schaltschrankausführungen des ATV-Prozesses werden die Schaltschranklüfter abgeschaltet, wenn die PWM deaktiviert wird.
Der Lüfter des AFE-Umrichters (Active Front End / ATV980) wird eingeschaltet, sobald das Hauptschütz geschlossen wird, so dass der AFE-Lüfter auch dann in Betrieb sein kann, wenn sich der Umrichter im STO-Modus befindet.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich