Wie können wir Ihnen heute helfen?

Gibt es die Möglichkeit, den Motorschutzschalter TeSys GV2 bei Übertemperatur zu betreiben?

Die Grenztemperatur für GV2** (ohne Leistungsreduzierung) beträgt 60°C bei offener Montage und 40°C in einem Gehäuse.
Durch Leistungsdeklassierung darf die Umgebungstemperatur höher sein.

Einzelmontage im Gehäuse:
Wenn der Motorschutzschalter GV2 in einem Gehäuse verwendet wird, muss die Leistung für jedes zusätzliche Grad, um das die Temperatur 40°C übersteigt, um 1% reduziert werden.

Beispiel:
Wenn die thermische Auslösestufe bei 40°C 10A beträgt, so muss die Skala bei einer Umgebungstemperatur von 45°C auf 10A+5%=10,5A eingestellt werden.


Einzelmontage offen:
Wenn der Motorschutzschalter GV2 nicht in ein Gehäuse eingebaut ist, muss für jedes Grad °C Temperaturerhöhung über 60°C ein Abschlag von 1% vorgenommen werden.

Beispiel:
Wenn die thermische Auslösestufe bei 30°C 10A beträgt, muss die Skala bei einer Temperatur von 70°C auf 10A+(70-60)%=10A+10%=11A eingestellt werden.


Anreihmontage (Side by Side):
Die folgende Tabelle hilft, die kombinierten Auswirkungen der Umgebungstemperatur und der seitlichen Montage des Produkts bei der Bestimmung der Produktleistung zu berücksichtigen.

-  Zeile 1 für die Umgebungstemperatur der Produkte.

-  Spalte 1 für die Anzahl der nebeneinander montierten Produkte.

Nebeneinander montiert </= 40°45°C50°C 55°C60°C 65°C70°C
110,950,90,850,80,750,7
2 bis 30,90,850,810,760,720,970,63
>/=40,80,760,720,680,640,60,56


Die Tabellenwerte ergeben den Deklassierungsfaktor.

Der Deklassierungsfaktor für die Aneinanderreihung kann durch einen Abstand zwischen den Produkten vermieden werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Luftspalt von mindestens 9 mm zwischen zwei Motorschutzschaltern die Auswahl und den Einsatz von nebeneinander angeordneten Schaltern ohne besondere Leistungsreduzierung bis zur Grenztemperatur ermöglicht. Darüber hinaus gelten dann die Reduktionsfaktoren wie bei der Einzelmontage.