Was bedeutet die blinkende COM-LED bei den Frequenzumrichtern ATV600 und ATV900?
Die COM-Status-LED blinkt, wenn am unteren Modbus-Port eine Verbindung besteht.
Wie unten dargestellt, befindet sich dieser Port:
- ATV900:
- ATV600:
Dies kann z.B. die Anzeige VW3A1111 ( Grafisches Display) oder das Programmierkabel TCSXCNAMUM3P sein. Die LED blinkt, wenn der Feldbus aktiv ist und kommuniziert.
Weitere Informationen zum Status der LEDs finden Sie in der folgenden FAQ auf unserer Homepage: