Welche Besonderheit ist bei der Inbetriebnahme der ATV Frequenzumrichter ATV930C11N4, ATV930C13N4 und ATV930C16N4 zu beachten?
Diese Baureihen verfügen über ein Bremsmodul. Dieses Bremsmodul wird separat geliefert. Es ist bei Auslieferung noch nicht am Frequenzumrichter montiert worden. Dieser Montagevorgang ist bei der Inbetriebnahme durchzuführen. Neben der mechanischen Montage der Einheit (siehe Abbildung) ist auch der Anschluss der elektrischen Anschlüsse des Bremsmoduls an den Frequenzumrichter vorzunehmen.
Sind die elektrischen Anschlüsse noch nicht vorgenommen worden und der Frequenzumrichter wird eingeschaltet, wird trotz anliegender Leistungsspannung NLP (no line power) oder ein Fehlercode angezeigt. Der DC Zwischenkreis ist bis zur Montage der Bremseinheit unterbrochen und die Messeinrichtung zur Erfassung der Leistungsspannung kann keinen Stromfluss messen.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich