Wie ist die Auswertung der thermischen Zustände bei der Motorvermessung [tun] im Frequenzumrichter ATV320 und ATV340 und gibt es Unterschiede?
Der thermische Zustand des Motors bei der Motorvermessung wird verwendet, um die Entwicklung des Stator- Widerstands zu kompensieren, die einen starken Einfluss auf die Leistung des Motors bei niedriger Geschwindigkeit haben kann.
1/ ATV320 :
TUNU=Nein
Keine Schätzung des thermischen Zustands des Motors
TUNU=TM
Der Umrichter verwendet die Motorstrommessung über ITH, um den thermischen Zustand des Motors abzuschätzen.
Wenn der Umrichter ausgeschaltet ist, erlaubt nichts im Umrichter die Berechnung der thermischen Entwicklung des Motors. Wenn der Umrichter eingeschaltet ist, schätzt der Umrichter, dass der thermische Zustand des Motors 0% ist, auch wenn der thermische Zustand größer als 0% ist.
TUNU=CT
(diese Funktion wurde erstellt, weil ATV320 den thermischen Zustand des Motors nicht berechnen kann, wenn der Antrieb ausgeschaltet ist).
Der Umrichter misst den Motorwiderstand durch TUNU bei jedem Einschalten und nutzt den gemessenen Widerstandswert, um den thermischen Zustand des Motors abzuschätzen.
Hinweis: Um mit TUNU=CT zu arbeiten, müssen Sie TUN mit TUNU=No durchführen, wenn der Motor kalt ist (dieser Wert wird als Referenz verwendet), und dann TUNU=CT einstellen.
2/ ATV340 :
TUNU=Nein
Keine Schätzung des thermischen Zustands des Motors
TUNU=TM
Der Antrieb verwendet die Motorstrommessung bezüglich ITH, um den thermischen Zustand des Motors abzuschätzen.
Der Umrichter berechnet den thermischen Zustand des Motors, wenn der Umrichter ausgeschaltet ist. Ein spezieller Chip im Umrichter misst die Zeit, wenn der Umrichter ausgeschaltet ist, und wenn der Umrichter eingeschaltet wird, verwendet er diese Zeit, um die Entwicklung des thermischen Zustands des Motors abzuschätzen, und der nächste Umrichter verwendet diesen anfänglichen thermischen Zustand, um die thermische Entwicklung des Motors zu berechnen, wenn der Motor läuft.
Der Unterschied zwischen ATV320=TM und ATV340=TM besteht also darin, dass der thermische Zustand des Motors bei ATV320 verloren geht, wenn der Umrichter ausgeschaltet ist, weshalb die Ct-Einstellung bei ATV320 vorhanden ist und bei ATV340 nicht existiert.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich