Ist es beim einphasigen Anschluss von TeSys U mit der Steuereinheit LUCC wichtig, durch welche Pole der Strom fließt?
TeSys U wird beim Einsatz mit der Steuereinheit LUCC im einphasigen Betrieb immer mit L1 an Klemme 1, L2 (oder N) an Klemme 5 und der Motor mit U an Klemme 2 und V an Klemme 6 dargestellt:
Das Prinzipschaltbild zeigt, dass alle Phasen überwacht werden:
Daher muss in einem einphasigen System mit LUCC der Strom durch 2 Pole fließen, unabhängig von den verwendeten Klemmen L1/T1-L2/T2-L3/T3.
Es können also auch andere Pole verwendet werden.
Beispielskizze:
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich