Wird das Servoantriebssystem Lexium 23 in Deutschland unterstützt?
Das Servoantriebssystem Lexium 23 mit den Motoren der Serie BCH0xx wurde für den Verkauf auf dem deutschen Markt nicht freigegeben. Die Produktfamilie Lexium 23 wurde ausschließlich für den asiatischen Markt produziert (China). Das Nachfolgemodell Lexium 28 mit BCH2xx Motoren ist in Deutschland erhältlich und freigegeben.
Supportanfragen in Deutschland zum alten Modell Lexium 23 richten Sie bitte an den Lieferanten.
Die Servoverstärker Lexium 28 sind in Deutschland erhältlich und werden auch unterstützt.
Als vergleichbares Produkt und Alternative empfehlen wir die Servoverstärker "Lexium 32", "Lexium 32i" oder "Lexium 28".