Wie können wir Ihnen heute helfen?

Können die Funktionen des RM35TM250MW / RM35TM50MW auch einzeln genutzt werden?

Die Funktionen Phasenüberwachung (oder Überwachung der dreiphasigen Hauptstromversorgung) und die der Temperaturüberwachung sind voneinander unabhängig.
Es ist daher möglich, die PTC-Überwachungsfunktion ohne die Netzspannungsüberwachung zu verwenden.
Allerdings muss an den Klemmen A1/A2 des RM35TM250MW / RM35TM50MW eine Versorgungsspannung von 24...240V anliegen.
Die Netzspannungsüberwachung kann auch ohne die PTC-Überwachung verwendet werden.
Dem Relais R1 wird die Funktion der PTC-Überwachung und dem Relais R2 die Funktion der Phasenüberwachung zugeordnet.