Kann ein Kurzschlussstrombegrenzer GV1L3 vor einer Sammelschiene GV2G*** eingesetzt werden?
Die normale Anwendung des GV1L3 ist als Strombegrenzer vor einem Motorschutzschalter GV2.
Der Kurzschlussstrombegrenzer hat nur einen mechanischen Kontakt, der sich bei einem hohen Kurzschlussstrom zurückzieht (öffnet). Diese Funktion hilft dem Motorschutzschalter GV2 den Icc-Strom zu unterbrechen.
Wenn jedoch ein GV1L3 vor einer GV2G***-Sammelschiene installiert wird, erhöht sich weder der Gesamtkurzschlussstromgrenzwert noch die Strombelastbarkeit der Sammelschiene.
Die Gesamtleistung ändert sich nicht.
Es ist darauf zu achten, dass der thermische Bemessungsstrom Ith von 63 A (AC-1) bzw. 32 A (AC-3) für den GV1L3 mit allen Einzelströmen der nachgeschalteten Motorschutzschalter eingehalten wird.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich