Wie kann die Speichernutzung eines Control Expert Projekts verbessert werden?
Der Speicherbedarf des Projekts kann durch die Funktion "Packen" gesenkt werden.
Der Speicherbedarf für die "Ausleseinformation" steigt überproportional an, wenn zu viel online am Projekt gearbeitet und generiert wird. Die Online-Generierung ist keine vollständige Generierung des Projekts.
Der Speicher kann optimiert werden, wenn die Verbindung zur SPS unterbrochen wird und das Projekt einmal offline generiert und wieder in die SPS geladen wird. Dieser Vorgang führt zu einem kurzen Stillstand der Steuerung.