Die Fehlermeldung 712D bedeutet: "Elektronisches Motortypenschild nicht gefunden. Falsche Motordaten (CRC nicht korrekt)“.
Wenn der Servomotor vorher an einem anderen Fremdservoverstärker angeschlossen war, kann es sein, dass das elektronische Typenschild im Motor überschrieben wurde. Oder, wenn der Motor vor 2009 hergestellt wurde, ist im Encoder des Motors ein elektronisches Typenschild gespeichert, das nicht zum Servoverstärker Lexium 32 passt.
In beiden Fällen muss das elektronische Typenschild im Motor aktualisiert werden. Dies kann nur durch Einsendung des Motors in unser Werk erfolgen. Dort wird das passende elektronische Typenschild aufgespielt und der Servomotor auf den richtigen Kommutierungswinkel neu eingestellt.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich