Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-Face: Wo sind in der Software GP Pro EX die Informationen zur angeschlossenen SPS zu finden?

Ein Pro-Face HMI kann über die geräteeigenen seriellen Ports oder je nach Typ ebenfalls vorhandenen Ethernet Schnittstellen mit einer SPS oder einem anderen Teilnehmer (in diesem Beispiel: zwei Schneider Frequenzumrichter mit Modbus TCP Schnittstelle) verbunden werden.

Je nach SPS sind unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen.

In dieser FAQ zeigen wir Ihnen, wo sie diese Einstellungen in einem vorhandenen Projekt finden:


Im Menübaum: Device/PLC

11


Auf den einzelnen Karteikarten sehen Sie nun die eingerichteten SPS Treiber. In diesem Fall "Schneider Electric SA Modbus TCP Master":

222


Im unteren Bereich sehen Sie die angeschlossenen SPS und deren Adresse.

333


PDF Anleitungen zu diesen und anderen Treibern finden Sie unter den blauen Links, wie z.B. "Change device/PLC".