Wie wird die Spannungsversorgung des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors ZBRTT1 realisiert?
Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ZBRRT1 ist ein batteriebetriebener und drahtlos kommunizierender Sensor. Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ZBRRT1 verwendet eine 3 Volt Lithium Knopfzellenbatterie mit erweitertem Temperaturbereich.
Ein Tausch der Knopfzellenbatterie ist nicht möglich/empfohlen, da die hohe Schutzart des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors ZBRRT1 nach Öffnen des Sensors nicht mehr garantiert ist.
Die durchschnittliche Batterielebensdauer beträgt ca. 15 Jahre.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich