Der Fehlercode 733F beim Servoverstärker deutet darauf hin, dass die Amplitude des Analogsignals des Encoders zu klein und /oder die Encoder-Verkabelung nicht korrekt ist, z. B. wenn der Encoder nicht angeschlossen ist.
Encodersignale sind empfindlich gegen elektromagnetische Einstreuungen, z.B. wenn das Encoderkabel zu nahe an der Motorleitung verlegt wurde oder in unmittelbarer Nähe von Geräten, die starke EMV-Stromimpulse aussenden.
Bitte überprüfen Sie die Schirmanschlusstechnik, Verkabelung etc. entsprechend den Maßnahmen zur EMV-Reduzierung. Evtl. ist der Encoder im Servomotor defekt, dann tauschen Sie testweise den Motor aus, wenn dies möglich ist. Ansonsten bei einem defekten Motor, diesen zur Reparatur bei Schneider Electric einschicken.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich