Wie können wir Ihnen heute helfen?

Kann der Sanftanlasser ATS130 direkt mit der Netzspannung starten?

Der Sanftanlasser ATS130 benötigt zwingend eine Hilfsspannung von +24V 1,5A (Klemme P24 / 0V).

Diese Hilfsspannung muss gleichzeitig mit der Leistungsspannung eingeschaltet werden und startet den Hochlauf. Beim Ausschalten werden die Leistungs- und Steuerspannungen ebenfalls gleichzeitig freigegeben.
Der Motor läuft ungesteuert aus.

Schaltungsbeispiel:
Bild_ATS130