Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-Face: Was versteht man unter der Funktion „Sampling“ in GP Pro EX?

Diese Funktion erlaubt die Speicherung und Anzeige von Werten bestimmter Variablen, die im HMI oder der angeschlossenen SPS verarbeitet werden wie z.B. ein erfasster Temperaturwert.

Die mit der Samplingfunktion gesammelten Daten werden in GPPRO-EX als „Samplingdaten“ bezeichnet.

Die gesammelten Daten können in einer Tabelle oder in einem historischen Trenddiagramm angezeigt oder an einen an das GP angeschlossenen Drucker gesendet werden.

Die Daten können auch auf einer CF-Karte, einem SD- oder USB-Speichermedium im CSV-Format gespeichert werden, um sie einfach in PC-Software wie Excel zu importieren.

In jedem Projekt können maximal 64 Abtastgruppen festgelegt werden.

Wenn es nur eine Abtastgruppe gibt, beträgt die maximale Anzahl der Daten (Anzahl der Adressen), die auf einmal abgetastet werden können, 512 für 16 Bit Länge und 256 für 32 Bit Länge.

In diesem Beispiel werden jede Sekunde die Inhalte der Variablen LS0000-LS0014 abgespeichert

111