Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-Face: Welche Abtastmöglichkeiten stehen bei der Datenerfassung/Sampling in GP Pro EX zur Verfügung?

Die Erfassung der Zustände der Variablen kann nach verschiedenen Vorgaben aktiviert werden. Es kann eine zeit- , taktgesteuerte- oder eine Ereignisgesteuerte

Erfassung eingestellt werden:

Folgende Datenerfassungsmethoden/ Data Sampling methods sind einstellbar:

111

Set Time

Legen Sie die Startzeit, den Probenahmezeitraum und die Anzahl der zu speichernden Proben fest.

Constant Cycle

Bei konstantem Zyklus geben Sie die Abtastperiode und die Einheiten an (1-65535 Sek. oder 100-900ms).

Constant Cycle(while Bit ON)

Bei konstantem Zyklus geben Sie die Abtastperiode und die Einheiten an (1-65535 Sek. oder 100-900ms).

+

Die Abtastung kann durch externe Ereignisse ausgelöst werden, indem der Modus Bit ON (steigende Flanke) verwendet wird.

BIT ON oder Bit Change:

Die Abtastung kann durch externe Ereignisse ausgelöst werden, indem der Modus Bit ON (steigende Flanke) oder Bit Change (beide Flanken) verwendet wird.