Was ist die Funktion des Interface-Moduls LA4DF für Schütze mit AC-Spulen?
Die Schnittstellenmodule LA4DF ermöglichen die Gleichstromsteuerung von Schützen, obwohl diese eine Wechselspannunsgspule haben. Es ist eine sogenannte Relaisschnittstelle. Sie können das Modell LA4DFB mit einer Steuerspannung 24 V DC verwenden. Die integrierte LED leuchtet, wenn die Schützspule mit Strom versorgt wird. Die zusätzliche Velustleistung liegt bei nur 0,6W. Durch den Einsatz des LA4DF_ verändern sich die Schaltzeiten der Schütze. Diese können hier geprüft werden.
Bitte beachten Sie, dass eventuell auch der Montageadapter LAD4B benötigt wird (abhängig vom Schütztyp).
Der gesamte Katalog mit Schützen und weiteren Produkten finden Sie hier zum download.