Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Anforderungen werden an codierte Magnetschalter gestellt um diese mit dem XPSUAF auswerten zu können?

Um codierte Magnetschalter auswerten zu können, sind Modelle mit 1NO/1NC Kontakten zu verwenden. Das Sicherheitsrelais XPSUAF ist auf Funktionswahlposition 3 einzustellen.

Der Startwahlschalter muss entsprechend der Startbedingungen der Applikation eingestellt werden. Es können auch mechanische Schalter, sowie Näherungssensoren ausgewertet werden, insofern die Kontakte, wie zuvor beschrieben, verwendet werden.