Wie wählt man den Montageort für den Wiser Bewegungsmelder CCT595012?
Der Sensor kann an einer Wand oder an der Decke montiert werden, um den gewünschten Abdeckungsbereich zu erzielen:
- Eine Deckenmontage bietet einen Erfassungswinkel von 360° mit einem maximalen Bereich von 4 m Durchmesser.
- Eine Wandhalterung bietet einen Erfassungswinkel von 90° bis 110° horizontal und vertikal mit einer maximalen Reichweite von 5 m Radius.
- Installieren Sie den Sensor nicht an einem Ort mit starker Sonneneinstrahlung oder Wind (z. B. in der Nähe einer Lüftung).
- Bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 32 °C verschlechtert sich die Fähigkeit des Sensors, die Empfindlichkeit, den Erfassungsbereich und den Erfassungswinkel zu messen.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich