Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie kann man einen ATS22 mit SNBF-Fehler zurücksetzen?

Bei einer Überschreitung der maximal zugelassenen Anzahl an Startvorgängen von Snb im Zeitraum SLG tritt der SnbF-Fehler auf.

Snb: Anzahl der Startvorgänge (einstellbar von 1–10)

SLG: Startzeitraum (einstellbar von 1–60 Minuten)

Bitte beachten Sie, dass nach einem SnbF-Fehler die Steuerspannung zweimal ausgeschaltet werden muss,

sofern diese länger als 30 Minuten mit dem Fehler SNBF anlag.

Dadurch kann der SnbF-Fehler zurückgesetzt werden.