Wie können wir Ihnen heute helfen?

Können die älteren Zeitblöcke vom Typ LADT2 bei den neuen TeSys Giga weiterhin verwendet werden ?

Es sei darauf hingewiesen, dass die älteren Zeitblöcke vom Typ LADT2 nicht kompatibel sind mit den TeSys Giga Schützen.

Für Stern-Dreieck-Anwendungen wird das RE17RMMWS Relais empfohlen.

Der entsprechende Auszug aus dem aktuellen Katalog ist hier zu finden:

Image